This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302-Q1:IC 的诊断特性

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1254748/amc3302-q1-the-diagnostic-feature-of-the-ic

器件型号:AMC3302-Q1

大家好,

在以下情况下、DIAG 引脚主动拉至低电平:

•低侧不接收来自高侧的数据(例如、由于高侧掉电)。

•高侧直流/直流输出电压(DCDC_OUT)或高侧 LDO 输出电压(HLDO_OUT)降至各自的欠压检测阈值以下(电压不足)。

DIAG 引脚有助于对 IC 进行诊断,但是,是否有办法了解所连分流器的运行状况?  

例如:如果分流器被任何故障机制打开,那么是否仍然有通过使用此引脚或其他方式获得此信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayatri:

    如您所说、DIAG 引脚用于诊断 IC 的运行状况。 如果分流器断开并且初级电流继续流动、则会通过输入引脚流动、如果电流大于10mA、则可能会损坏器件。 此时、我希望器件无法打开、并且初级电流不再流动。