This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA823:Dr

Guru**** 2988470 points

Other Parts Discussed in Thread: INA823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253944/ina823-dr

器件型号:INA823

HII

这是 Mohan

最近、我们已购买器件 INA823、用于对0.1V 至5V 进行放大  

我们无法使用5V 的电源电压将其放大、而是可以使用10V 的电源电压来放大

但电源电压范围为2.7V 至36V

我已经将我们的电路图

您能尽快答复吗?

此致

莫汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:  

    我已经对电路进行了仿真、以便与 OUT Engineers Calculator 同时了解各项参数。 我还调整了共模和差分电压等一些参数、以便保持在器件的线性工作范围内。 R360也被删除。  

    直流共模电压设置为(2 + 1.952)/2 = 1.976V。 如下所示、差分电压为47.992mV、输出电压为2.231V。电路的增益为30.34dB 或10^(33.34/20)= 46.45V/V。 我看到的-3 dB 点是在123.3 kHz 处。  

    我使用计算器和 TINA 仿真设置输入差分信号、使其保持在最小值和最大值范围内、输出也保持在最小值和最大值范围内。  

    我能够在该配置中提高信号。  

    此处是 Tina 仿真和我们免费工具的链接、可帮助我们进行讨论。  

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    e2e.ti.com/.../INA823_5F00_B.TSC

    您是否能够复制上述仿真的结果?

    两个输入上应用的直流电平是多少?

    施加到输入端的最大峰间信号是多少?

    我希望这些信息对调试过程有所帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通