This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2187:仿真中的开路输出阻抗

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1254326/opa2187-open-output-impedance-in-simulation

器件型号:OPA2187

大家好!

   我 使用了 OPAx187 TINA-TI 参考设计(修订版 C)  创建了一个 TINA 文件、以便对 OPAX187的输出阻抗进行仿真。 仿真结果与中列出的结果不同"

OPAx187 TINA-TI 参考设计(修订版 C)".pls 请帮助查看我的 TINA 仿真文件有哪些错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    我认为差异仅在于输出图的缩放方式(即 dB、线性、对数)。  在您附加的"开环输出阻抗"中、所提供的图形和您的"Zout_ohm"图是相同的、但提供的图采用对数标度、而您的 INS 采用线性标度。  我尝试调整随附的文件以在日志标度中显示图形、但它不能按预期工作。  这可能与您拥有的体验相同。  因此、我重新创建了 TINA 文件、该文件提供了"原始输出阻抗"图。  我在数据表中查看了该图、它与预期的 Zout 很匹配。  注意:运行仿真时、必须单击轴并选择"对数"。   请尝试使用附件、并告诉我这是否可以解决您的问题。

    e2e.ti.com/.../opa187-output-impedance.TSC

    此致、

    艺术