This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:I2C 时序要求

Guru**** 2529110 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253398/ina228-i2c-timing-requirement

器件型号:INA228

您好、

我的客户在100kbps 下使用 INA228。

他们发现我们将 I2C tr 和 tf 的最大值定义为300ns、它是否也适用于100kbps?

如果速度为100k、也可以根据 I2C 标准接受1000ns、因此它们只需要满足 I2C 标准还是必须遵循我们的数据表?

Br

爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:  

    在这种情况下、我不建议违反数据表规格。

    此致!  

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      如果有任何风险、我们以168kbit/s 的速度使用 INA228 I2C 时钟频率? 我们使用了模拟 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bang、  

    是的、这应该没问题。  

    此致!  

    穆罕默德