请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA228 您好、
我的客户在100kbps 下使用 INA228。
他们发现我们将 I2C tr 和 tf 的最大值定义为300ns、它是否也适用于100kbps?
如果速度为100k、也可以根据 I2C 标准接受1000ns、因此它们只需要满足 I2C 标准还是必须遵循我们的数据表?
Br
爱玛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.