This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA814:输入电流噪声

Guru**** 2384730 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA814, OPA656
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1246480/opa814-incput-current-noise

器件型号:OPA814
主题中讨论的其他器件: OPA656

你好

关于输入电流噪声、该规范在 f>100kHz 时规定为11fA/rtHz、

图7-21显示增加了6dB/秒!? 它在大约200kHz 时超过11fA/rtHz。

图是否错误或者 OPA814是否在处理过程中增强?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉
    标题中存在拼写错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshitaka:

    随着频率的增加、电流噪声增加在 FET 器件中很常见、这也是我们在该器件中看到的情况。 电流噪声以 fA/rtHz 为单位、在大多数情况下、它不是大多数电路设计中的主要噪声源。 我们建议参考图形本身来更准确地表示此器件的性能。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我正在设计电流到电压转换器。
    它被写成一个 OPA656的升级、但是它不能被使用、这是因为输入电流噪声特性不同。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshitaka:

    让我针对旧器件来为您进行这方面的研究。 我会尽快回复您。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshitaka:  

    电流噪声随频率增加的行为实际上是 FET 输入器件的固有行为。 很多早期产品在其数据表/模型中没有突出该性能、但任何 FET 输入器件都具有相同的行为。 由于 FET 输入电流噪声值较低、因此在大多数应用中通常不会注意到这一点。  

    此致!  

    雅各布