This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855:适用于快速跨阻应用的第二级放大器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1254859/opa855-opa855-2nd-stage-amplifier-for-fast-transimpedance-application

器件型号:OPA855

您好

我是一个运算放大器领域的初学者、我自己设计了一个跨阻放大器电路。我不知道电路是否稳定、请帮助我看看需要改进的地方!

接收器模块主要用于 APD 激光测距、包括第一级 TIA 电路和第二级放大器电路

要求:

-具有高增益带宽的互阻抗(理想情况下,10-20ns 的上升时间)

-低偏置电流/输入偏移电压

e2e.ti.com/.../4774.OPA855.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广博:

    OPA855将能够满足所有这些要求。 我已经检查了您的电路、它是稳定的。

    建议使用第二级放大器:减小反馈电容器将缩短上升时间和下降时间、因为它当前处于欠阻尼状态。 作为测试、我将反馈电容器更改为100fF、这样可以 在没有巨大过冲的情况下产生更尖锐的脉冲。 如果该过冲过大、您可以进一步调整此值以满足您的电路需求。

    另外、这里还有一些其他资源、可以帮助您理解:

    类似的 E2E 帖子

    用直观方式补偿互阻抗放大器

    高速运算放大器互阻抗注意事项

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    首先、非常感谢您的耐心和建议

    根据您的建议、我将反馈电容器更改为100fF

    不过、发生了以下现象

    如何解决此问题?

    谢谢。

    广博报

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广博:

    我在进行仿真时没有看到这个、因为我调整了 一些仿真设置。 出现这种情况的原因是、当反馈电容降至100fF 时、C8比第二级放大器上的反馈电容大得多。 C8充当杂散电容、实际上会降低放大器的稳定性。 该杂散电容的值应代表任何寄生 PCB 电容。 因此、我很好奇您为什么为杂散电容选择27pF。 您将看到、杂散电容值较低时、振荡会被消除。 如果您的杂散电容非常大、则需要使用更大的反馈电容器来实现稳定性。

    您可能认为有用的另一个资源是 TIA 计算器。 这将帮助您计算对于给定的反馈电阻、输入电容和放大器的增益带宽积、所需的反馈电容以及放大器的带宽。 您还可以针对不同的 Q 值计算不同的反馈电容器值。  用于计算的所有概念和公式均可在以下资源中找到:

    《高速放大器跨阻注意事项应用报告》

    《跨阻放大器须知–第1部分》

    《跨阻放大器须知–第2部分》

    谢谢。

    尼克