This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309-HT:对于0到1000之间的增益值、我应该使用 PGA 还是运算放大器来放大10uV 到30mV 之间的模拟信号?

Guru**** 2386440 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA308, INA333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1253961/pga309-ht-should-i-use-a-pga-or-an-opamp-amplifier-to-amplify-the-analog-signal-between-10uv-and-30mv-for-gain-values-between-0-and-1000

器件型号:PGA309-HT
主题中讨论的其他器件:PGA309PGA308INA333

我想针对0到1000之间的增益值放大10uV-30mV 的信号。 在此过程中、我应该使用基于运算放大器的放大器或 PGA 来提高灵敏度、精度以及放大低输入信号的能力吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elektroboard、

    PGA309设计用于传感器信号调节。  它可以校正传感器非线性、并调整增益以补偿传感器漂移。  如果您尝试更正传感器错误、这是一个很好的设备。  作为用于放大信号的通用放大器、它可能不是最佳选择。  首先、此器件比较复杂、具有许多用于传感器调节的功能。  其次、增益、失调电压和噪声的总体精度可能不如其他选项。  此外、它需要 EEPROM 并且必须进行编程。

    这并不意味着您绝对不应该将 PGA309用于一般信号调节、但它不是典型的用例。  您能再多给我一些关于您的申请的信息吗?  高温范围选项是否是您的关键考虑因素?   

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。

    我想将 PGA (PGA309或其他)用于具有电压输出的 RTD、热电偶、光、O2、湿度传感器。

    这些 PGA 器件是否适合此类传感器?  

    其中一些传感器需要校准、例如两点? 我可以使用 EEPROM 进行校准吗?

    对于此类传感器、PGA 是否优于运算放大器? 哪些挑战等着我?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elektroboard、

    1. 一般来说、如果您想 为各种不同的传感器使用可重新配置的灵活电路、PGA 是一个不错的选择。  理论上、您可以向 PGA 发送命令来调整增益、使其匹配传感器要求。
    2. 可以。  您可以使用 EEPROM 进行两点校准。   
    3. 比较 PGA309 和运算放大器、你需要进行以下权衡:
      1. 复杂性- PGA309是一个学习曲线复杂的器件。
      2. 模拟精度- PGA309假定您正在执行校准、在这个校准过程中、PGA 和传感器的误差被组合在一起并被消除。  后校准总误差很低。   然而、作为校准过程的一部分、PGA309中的增益和偏移误差被消除。  这样的话、在未经1%至2%校准时、PGA309增益和偏移调整是不准确的。  如果您正在校准、这不是主要问题。
    4. PGA308与 PGA309类似。  它具有相同的基本信号路径。  差异:
      1. PGA308不会过热校准。  
      2. PGA308 比 PGA309更宽、精度更高、噪声更低。
      3. PGA308使用内部 OTP 存储器(无 EEPROM)。  这很好、因为您不需要额外的器件、但每个组只能编程一次(程序数量有限)。
      4. PGA308只有一个单线制接口、而 PGA309有一个单线制和 I2C。
    5. PGA308和 PGA309都具有评估模块。  如果您正在进行校准、这些类型的器件可能对您很有用。  有必要获取 EVM 并研究该器件。  请记住、有关这些器件的文献重点介绍了电桥传感器信号调节和校准。  您的应用有所不同。  
    6. 如果您需要具有5V 电源的 PGA、您的选项将受到限制。
    7. 您可以考虑仪表放大器、而不是运算放大器或 PGA。  仪表放大器是由带有集成内部电阻器的三个放大器构建的放大器。  这 CAN 放大器具有差分信号、并输出单端信号。  INA333就是这方面的一个很好的示例。

    我希望这对您有所帮助。   

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细 和 高质量的答案。 我喜欢一个 IA。