This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6182:放大器发热问题

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1254330/ths6182-amplifier-heat-issue

器件型号:THS6182

您好!

我将 THS6182 IC 用作具有同相配置的常规放大器。 我已将偏置1、偏置2和 Iadj 引脚连接到 GND。 在没有连接负载的情况下、开机时出现加热问题。 IC 应驱动高达0.5A 的负载电流。 我还尝试了将这些引脚连接到 VCC、但没有变化。

请提出任何解决方案。

谢谢。此致、

库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    THS6182的热性能在很大程度上取决于外部因素、如电路板设计。 您能否提供您正在使用的电路板布局以及可能的原理图? 这将帮助我们缩小问题可能产生的范围。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    这是原理图和布局文件。

    此致、

    库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:  

    查看您的布局后、对于高功率耗散场景、我们建议将 THS6182采用我们的 PowerPAD 封装之一、因为这有助于更高效地散热。 但是、正如您提到的、即使器件未连接到负载、您也会看到这种极端的热量、这种热量应该是不会发生的。 如果您将器件的输入设置为0V、您能否探测输出并查看您看到的电压是多少?

    此致、

    伊格纳西奥