This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128-HT:规格中与温度相关的差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128, INA128-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1254560/ina128-ht-temperature-related-differences-in-specification

器件型号:INA128-HT
主题中讨论的其他器件:INA128

我要将 INA128-HT 系列的 INA128HD 器件与 INA128系列的 INA128U 器件进行比较、因为 INA128U 目前尚不可用。 通过查看这两个器件的数据表、在我们需要比较的大多数规格中、INA128HD 器件似乎相当于甚至优于 INA128U 器件。 然而、INA128HD 器件的失调电压(Vos)规格以及一些其他电气特性与 INA128U 器件似乎有很大不同、因为 INA128HD 是更高温度版本、并且测试方式不同。 此规格对于确定是否可以在电路设计中使用 INA128HD 非常重要。  

TI 工程师 Raymond Zhang1说、根据这个论坛、他非常确信这两个器件具有相同的 SI 裸片设计: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1252895/ina128-temperature-related-performance

不过、通过查看这两个器件的数据表、规格似乎表明了以下情况:

有人可以确认 INA128HD 和 INA128U 是否具有相同的 Si 裸片设计、如果是、为何这两种规格之间存在如此巨大的差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、

    我会为您详细了解这一点。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃林

    目前、两款器件使用同一芯片。  测试和封装之间存在显著差异。  INA128HD 进行了3温度测试、而 INA128U 仅在25°C 下进行测试。  这就是规格差异的原因。  晶圆厂或裸片将来有可能会更新。  INA128是一款旧器件、在某些情况下旧器件会更新。  如果发生这种情况、器件的用户将获得更新。  但目前、您提到的两款器件共用同一个裸片。

    艺术