This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:CAN XTR115支持传感器的非线性补偿

Guru**** 2823825 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR106, XTR115, PGA309, XTR105, XTR108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255995/xtr115-can-xtr115-support-nonlinear-compensation-for-the-sensor

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: PGA309XTR105、XTR106、 XTR108

大家好、

我的客户正在使用我们的 XTR115。 他们看到这是一个:

e2e.ti.com/.../How-to-Design-an-Inexpensive-HART-Transmitter-_2800_Rev.-A_2900_.pdf

他们想知道何时使用 Sensor+Opamp+XTR115,XTR115是否 支持传感器的非线性补偿?

他们想知道是否不能使用 DAC、仅使用 MCU 进行补偿?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    不可以、此器件旨在添加到附加放大器、并简单地将电压输出转换为4mA 至20mA 电流输出。  该器件可以与 PGA309这样的器件结合使用、可对桥式传感器进行线性化。  PGA309是一个芯片类器件上的可编程系统、旨在校正桥式传感器的漂移和非线性度。  XTR108与 PGA309类似、这是一个可编程器件、可对 RTD 传感器进行线性化和校准。  我认为您可能需要的器件与 XTR115类似、但增加了一些特性、例如传感器线性化。  XTR105和 XTR106是简单的可编程电阻器器件、可为桥式传感器和 RTD 提供线性化。  我认为104和105是你正在寻找的,但为了完整性,我提供了其他选项。

    艺术