This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111通过负载电阻器提供电流。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR111-2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255048/xtr111-xtr111-current-varries-with-load-resistor

器件型号:XTR111

团队、您好!
该主题是我之前的帖子 链接的延续

我们在 其中一个项目中使用了 XTR111。
附录是该演示的原理图。


我们需要模拟电压(0至10V)和模拟电流(4至20mA) 输出。
因此我们使用多路复用器在电压和电流之间切换。
DAC 用于在 XTR111的 VIN 引脚上提供电压。
电阻器复位为2.5K
因此、与20mA 对应的 VIN 引脚上的电压输入为5V。
但当在 VIN 引脚上同时施加5V 电压时、我们仅获得18V 电压、电流似乎会承载负载。
当我们连接500E 电阻时、电流为18mA、当负载电阻增加至1K 电阻时、电流突然降至16mA。
这样做的原因是什么?  

e2e.ti.com/.../Analogue-Output1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:

    在上面的 XTR111原理图中、多路复用器和电路由双极 ±15V 电源供电。 XTR111由+15V 电源供电。

    XTR111是一款3线电流变送器、一般建议是将负载电阻参考电流变送器的相同 GND 电位、如下所示。 在推荐的电路下、流经1kOhm 电阻器的20mA 电流将产生20V 电压、 这是不可能的。

    XTR111要求 IS 引脚上的最低合规性至少为+(VVSP-2V)。  由于此器件由+15V 电源供电、XTR111引脚上的最大电压需要小于+13V。  在电路中、设计人员还必须留出外部 PFET 晶体管 VSD 电压的余量、大约为~0.2V-0.3V、以及电流路径中总串联电阻引起的压降。  在原理图中、该电路具有额外的串联电阻 R229、R234、R235和内部多路复用器 RON (最大~4.5 Ω)电阻。

    简而言之、在由+15V 电源供电且考虑到所需的 XTR111 2V 电源合规性以及涉及的所有 VDS 和串联电阻压降时、XTR111器件只能向低于~Ω 590Ω 的负载电阻器提供20mA 电流。  请参阅以下内容:

    请参阅 有关以下链接的 TI 精密实验室教程:

    电流环路变送器:模拟输入3线4-20mA 变送器

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:
    感谢您的答复。
    我们正在使用的 P 通道 MOSFET 是 SSM3J356R、LF
    您能评论一下这个选择吗?
    您能否解释一下 XTR111在提供20mA 输出电流时从15V 电源轨消耗的总电流?
    在本例中、最大负载电阻仅为500欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:

    感谢您告知我们。 XTR111电流消耗的估算值为器件的静态电流(Iq)加上 ISET 电流和 IOUT 电流消耗:

    流耗(大约)= Iq + ISET + IOUT = 550µA (最大值)+ 20mA +2 mA =~μ A 22.55mA

    如果 XTR111稳压器上存在任何负载、还必须考虑这一额外的电流消耗。

    外部 PFET 晶体管的最大额定功耗为60V 和1W。  在这种情况下,假设在负载短接至地的最差情况下,晶体管上的最大功率耗散将小于15V* 20mA <0.3W ,这是可以正常工作的。 制造商的晶体管数据表提供了有关散热的 PCB 板布局建议。  请确保遵循晶体管制造商的建议。

    在布局示例中、XTR111-2EVM 在 SOT23-3封装上集成了 ZXMP6A13FTA P-Channer MOSFET。  如果您参阅 XTR111EVM 用户指南第7页上的 XTR111电路板布局布线、应将 P-FET 的漏极(PIN2、引脚4散热器)连接到顶部的一个隔离式铜填充、并连接到底部的另一个隔离式铜填充以实现散热。

    谢谢、此致、

    路易斯