This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:PSpice 模型不正确?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255464/tl331-incorrect-pspice-model

器件型号:TL331
主题中讨论的其他器件: LM2903B

TL331的 PSPICE 模型相关。

以下下载链接应该适用于 TL331

https://www.ti.com/lit/zip/slvm937

不过、在解压缩并查看 tl331.lib 文件后、调用的器件为  LM2903B。
是否错误的模型名为"TL331.Lib" 并压缩了它、或者这实际上是正确的模型、但内部的器件名称错误?

此致

约翰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们的行为方式相同。 此比较器系列中有大量器件;请参阅《 LM339、LM393、TL331系列比较器应用设计指南》中的表1-1和表1-2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    是的、正如 Clemens 提到的、两个器件的行为方式相同、并且整个系列使用相同的型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。  正是我所需要的。  它现在是有道理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chi。
    如果我可以建议何时将模型文件用于其他器件、


    以下任一种方法都是有利的:
    1. 在文件中也更改模型名称、并添加说明模型源自"基本版本"和哪个版本的附加注释。

    2. 在文件内添加注释,表示如果文件名不同,则此型号一定会应用于文件名中的设备。

    此致

    约翰   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 的建议。 我将更改文件中的模型名称以避免混淆。 希望这些更改将在下周的某个时间在网上反映出来。