Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
有一个直流增益为4.3的同相放大电路。 由于大而固定的输出电容(C10:10n~100N)、环路不稳定。 连接了开环波特。 此外、添加额外输出电阻器(R5:0~10k)的方法也已经尝试、但没有使用。 对于这种 大的容性负载条件、是否有任何其他解决方案?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Steve、您好!
添加150ohm R5电阻器和5pF 反馈电容器可使100nF 负载的电路保持相位裕度高于45度-请参阅下文。

瞬态仿真确认运行稳定-见下文。

为了方便起见、我在下面随附了 TINA-TI 原理图。
Steve、您好!
您的仿真方法没有什么问题-有几种等效的 方法来进行交流稳定性分析、您的方法是有效的方法。 唯一的区别是、没有补偿您的电路(R5=0和 C1=0)来驱动10nF 负载。 如果我 使用我的方法仿真您的电路、则会得到与您获得的-54度相位裕度完全相同的结果 、而且电路不稳定-见下方。


e2e.ti.com/.../OPA2188-AC-stability-with-no-compensation.TSC