This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:OPA2388、AMC1100-Q1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC161S626, OPA2388-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255729/amc1100-opa2388-amc1100-q1

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件:ADC161S626OPA2388-Q1

您好!

我选择了一个运算放大器、它可以将10V 模拟信号转换为较低的电压、然后馈送到隔离式差动放大器中。 产生的差分信号随后将定向到 ADC。 我计划进一步调查 ADC161S626。

您能否确认该架构是否适用于处理低频信号? 具体而言、我对(0-5) Hz 和(0-10) V 模拟信号范围内的信号感兴趣。

运算放大器:OPA2388-Q1、 在给定0-10V 正弦波的输入下、频率为5Hz

隔离式差分放大器:AMC1100-Q1

ADC: ADC161S626

如果对此有任何要求、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,太棒了!

    您不需要运算放大器(以及更多的电源电压)。 但是、AMC1100-Q1是个不好的选择。 输入范围为+/-250mV、因此输入为双向输入、输入为单极性。 输入阻抗通常为28k 欧姆、因此电压输入分压器会降低精度。

    下面是一个更好的示例;输入分压器将0V-10V 降低到0-2V;AMC 输入具有高阻抗,因此电阻器单独设定调节比例。