This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300-Q1:一些问题

Guru**** 2684645 points

Other Parts Discussed in Thread: INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255491/ina300-q1-some-questions

器件型号:INA300-Q1
主题中讨论的其他器件:INA300

大家好、

我在这里有一些问题。

1.我的客户正在将 INA300用于 BCM 应用、但基于成本、他们不想增加双向操作。 我想知道、我们需要什么样的情况才能增加双向操作呢? 或者直接建议这样做。 您能举几个例子吗?

我们对 集成电子保险丝有什么发展吗?

3.我知道我们能够检测的最大电流基于分流器的设计和电子保险丝的检测范围。 当然、如果我们要检测大电流、Rshunt 上的损耗将更大。  您只想知道在实际情况下、您所达到的最高电流是多少?

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy
    1.如果电流可能会反向,即可以正向或反向流动,则可能需要双向功能。 至少应对其进行评估。 典型的应用是吹扫部分 BCM 方框图中的电机驱动、在大多数情况下、如果不是始终需要双向性。


    2.如您所知,TI 提供电子保险丝产品组合。 您可以在网上查阅。 电流检测产品线中没有这种发展。
    3.不可能了解所有客户的应用程序,所以我们对此的看法可能并不完整。 但是、2-3百安培是人们从未听说过的。
    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    明白了、感谢您提供的信息。

    Br、

    吉米