This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:OPA858

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255331/opa858dsgevm-opa858

器件型号:OPA858DSGEVM

您好!

我最近购买了 OPA858DSGVEM 板。

我尝试连接分离电源 GND、并使 J4保持开启状态。

我仅使用负输入(J1)并将正侧(J2)悬空。

遗憾的是、虽然我从发生器导入了一个信号、但无法从输出中获得任何信息。  

我是否需要连接 J2或更改任何连接?

谢谢你。

肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    如果您必须在反相配置中使用器件、则需要移除 R3 (或者、如果您想将输入阻抗与源阻抗匹配、则将其更改为非零值)、否则、您的输入信号将短接至 GND、并且您将在输出端获得0V。

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、您好!

    感谢您的答复。

    这似乎是针对我的案例移除 R3的解决方案。

    我会尝试一下、然后再更新。


    此致、

    肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Ken、如果您遇到任何问题、请告诉我。

    此致

    阿南特