This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:INA241A5的不稳定

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250474/ina241a-unstable-of-ina241a5

器件型号:INA241A
主题中讨论的其他器件:LM324

大家好、

我的客户正在使用具有200V/V 增益和0.4m Ω 分流电流的 INA241A5来对最大50A 电流进行采样。 VSS 和 GND 的电源为12V 和-7V、用于感测双向电流。

为了保持高 CMRR、它们在 IN+和 IN-上添加电容器、因为它们发现当共模电压从3V 变为2.9V 时、INA241会产生100mA 误差。 因此它们在 IN-和 IN+上添加了一个4.7uF 电容器。 但是、响应时间问题仍然存在。 当通过分流器的电流为50A 并且持续2ms 时、输出电压非常不稳定。  当时间升高到10ms (50A 持续10ms)时、看起来稳定。 输出信号可读作稳定信号。 基于 CMRR 与响应/稳定时间之间的折衷、客户有一些问题:

1.有没有方法可以实现更好的 CMRR 和更快的稳定时间? 目前客户似乎找不到一个好的方法来平衡这一点,希望你能给出一些建议。   

2.对于 INA241的12V 和-7V 电源、该不对称电源电压是否会造成问题?

对此、请给出一些建议、谢谢!

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    请分享一个带电压注解的原理图、因为我不明白您为什么会遇到问题或者为什么需要电容器。  请确保添加 Vref 和输出 conduins 或 load。

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    根据政策要求,不能寄送他们的示意图,请检查画的示意图。 输出连接到跟随放大器、然后进入 ADC 的输入。 它们在 IN-和 IN+引脚添加 C1和 C2、因为 ADC 读取的数据不稳定且在下降。 添加4.7uF C1和 C2可使数据稳定、但响应时间至少为10ms。  

    INA241用于测量通过电池的电流、电池的电压、即共模电压、大约5V、最大电压为8V。

    有没有建议可以实现更好的 CMRR (稳定的读取数据)和更短的稳定时间? 请给出一些见解、谢谢!

    Br、

    制造商  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Manu,

    INA241无法驱动这么高的电容。  根据数据表、您会在驱动10nF 电容器时遇到问题、因为它的额定电容为1nF (请参阅下图)。  如果您将1kΩ 放置在电容器之前、这将解决该问题。  添加共模电容器的问题是、这些器件的失配将导致更大的 VCM 瞬态差并可能传播到输出端。  如果这是电路的实现方式、我认为测量不稳定的原因是输出端的电容为10nF。  请通过删除验证这一点。

    如果这不能解决问题、请告诉我。

    此致、

    哈维尔·孔特雷拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的答复。 我想我在原理图中错过了在10nF 电容器之前绘制1k Ω 电阻的时间、抱歉。 我与客户反复核对、在他们的评估中、在输出端、10nF 电容器之前有一个1k Ω 的电阻器、在10nF 电容器之后有另一个1k Ω 的电阻器。  

    在您的响应中、您提到在10nF 电容之前1k Ω 可以解决此问题。 实际上客户之前已经添加了1k Ω、但仍然存在一些稳定的问题。 您是否认为不稳定的仍然应该来自输出端的10nF 电阻、而我应该移除这个和1k Ω 电阻? 客户是否还需要移除 C1和 C2?

    Br、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我认为还有另一个问题、即来自另一个意想不到的引脚的电压可能是错误的。  当电压从2.9V 变为3.0V 时、应该没有差值。  从 INA241的角度来看、如果原理图与1kΩ 的电阻器在电容器之前的原理图一样、我不会看到任何问题。  因此,我会多问几个问题。

    LM324也足够快、能够驱动 SAR ADC?  https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html

     他们是否在电路的不同点放置了示波器来查看信号?  不稳定的地方是它只是 ADC 输出还是 INA241的输出。  ADC 是否支持负电压?  它们是否在 ADC 之前测量了 INA241输出端的电压?  他们是否具有预期的测量值与得到的测量值?