This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL064:数据表中的更改

Guru**** 2913210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255264/tl064-changes-in-the-data-sheet

器件型号:TL064

大家好、

数据表中的以下更改未反映在数据表中的表中。
将1kHz 时的典型输入电压噪声密度从42nV/√Hz 更改为30nV/√Hz。
哪一项是正确的?

谢谢。
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我已报告此差异、应在下一次修订时进行更正。 在正确之前、请使用电气特性表和典型特性图。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    感谢您的回复。
    我了解自己想要纠正。
    哪一项毕竟是内部正确的?

    谢谢。
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    电气特性表和典型特性图中列出的规格是正确的。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    感谢您的回复。
    因此42nV/√Hz 是正确的。
    您计划何时再次更改它?
    如果您知道、请告诉我。

    谢谢。
    柳。