This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:LM2903B 和 LM2903B-Q1之间的一些参数比较

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM2903, LM2903-Q1, LM2903B-Q1, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1256298/lm2903b-comparison-of-some-parameters-between-lm2903b-and-lm2903b-q1

器件型号:LM2903B
主题中讨论的其他器件: LM2903LM2903-Q1、、 LM339

您好,

如下图的项目4所示、汽车电量监测计电平 LM2903B-Q1和 LM2903-Q1的输出不同、并且未指示非轨电平 LM2903B 和 LM2903。 请问非轨级芯片 B 版本和赛道是否一样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有非 B 变量的行为都相同、而且所有 B 变量的行为都相同。 第二个数据表尚未更新。

    在任何情况下、都不应依赖于共模范围之外的任何特定行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰诺

    感谢您的发帖、抱歉让您感到困惑。  正如 Clemens 提到的、我们将更新数据表、以便反映同样的情况。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

     具体请参阅 LM339系列应用手册第2节至第2.3节。 这里对所有内容进行了说明:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南