This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1811-Q1:通过推挽方式降低噪声

Guru**** 2380730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1256329/tlv1811-q1-about-noise-by-push-pull

器件型号:TLV1811-Q1

大家好、

我有疑问。

与开漏相比、推挽式是否会因为快速的电流阱/电流源而发出更大的噪声?

从 EMI 方面来看、该拓扑差异对电路设计是否有很大影响?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在开关期间、两个输出晶体管可能在很短的时间内部分处于活动状态。 必须通过附近的去耦电容器对电源上产生的电流尖峰进行缓冲。

    输出信号的上升沿和下降沿不比开漏输出的下降沿更快、因此在这方面没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    庄家山

    感谢您的发帖。  这是一个很好的问题,Clemens 提供了很好的回应。  除了 Clemens 注释外、连接到比较器输出的器件对电源的需求也会受到影响。  例如、如果连接了一个容性负载、但如果不包含额外的串联电阻、则充电或放电所消耗的电流可能会很大。  这对于我们的比较器来说不是问题、但确实对旁路电容器提出了更多要求、以便能够平缓突发的拉电流和灌电流。

    克莱门斯,一如既往地感谢你对论坛的持续支持。

    卡盘