This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302-Q1:AMC3302-Q1

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3302-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1256326/amc3302-q1-amc3302-q1

器件型号:AMC3302-Q1

您好!

我们在可能遇到短路的情况下使用 IC。 分流电阻器在低频下具有阻性、但由于寄生电感、它们在高频下会带来带宽限制。

 我们使用的是4线开尔文连接布局策略。 是否建议使用其他方法来降低分流对寄生虫的敏感性?

在短路等关键事件中、我们需要您对 IC 的带宽和响应时间的看法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayatri:

    通常、在短路事件期间、分流电阻器不是限制因素、IC 会。 但是、如果这是个问题、建议转换到具有较低寄生电感的更大尺寸的分流电阻器。  

    AMC3302-Q1具有3us 延迟。 如果需要更快的过流保护、我建议查看我们的隔离式比较器、例如 AMC23C14-Q1。