This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:运算放大器驱动 NPN 晶体管和电感负载、运算放大器输出始终饱和

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255314/opa192-op-amp-is-driving-npn-transistor-and-inductive-load-op-amp-output-is-always-saturating

器件型号:OPA192

以下电路在 TINA 中设计、但运算放大器的输出始终饱和且不会根据负载收敛、请建议解决方案

设计的电路和仿真结果附在下面

此处添加了设计的电路和 sime2e.ti.com/.../Current_5F00_Drive_5F00_Ckt.TSCulation 结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    一个问题是输出目标电流所需的驱动器。  双极晶体管是电流控制型器件。  集电极电流是基极电流乘以电流增益(Ic = hfe x Ib)。  发射极电流约等于集电极电流。  TIP29的 hfe 范围为15至75、负载为1A。  基极电流必须为1A/15 = 66mA。  您的运算放大器无法驱动该电压、而且您的1k 串联电阻将需要66V 电压才能驱动该电压。  您应该考虑使用 达林顿晶体管或 MOSFET。  随附的演示文稿详细介绍了您的应用。  查看第146页的达林顿管示例、浏览第170页的 MOSFET 示例。

    e2e.ti.com/.../Design-and-Apps-Current-Sources_5F00_AFA-REV-A-_2800_1_2900_-_2800_1_2900_.pdf

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    我将检查该参考。