This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2141:INA2141U

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1256034/ina2141-ina2141u

器件型号:INA2141

大家好、我正在寻找 INA2141U 的 Spice 模型或 Tina 模型。 在哪里可以找到一个? 我需要有关 INA2141U 的 LTspice 模型脚本的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkata,

    抱歉、我们没有此器件的型号。   

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有类似的模型、它是单放大器而不是双放大器、如 INA2141U、我可以通过调整值来使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkata,

    这实际上取决于您打算将该模型用于什么目的。  我可以将一个基于运算放大器的非常简单的模型放在一起。  我们还发布了许多 INA 模型。  如果我将一个模型组合在一起、它可以对 INA2141u 的许多行为进行建模、但可能会错过一些参数。  涵盖噪声、失调电压、带宽和偏置电流的基本模型对您有用吗?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划将其用于增益为10的放大。 我正在为我的电路执行 WCCA、在反相和非反相端子上、最大输出为5V。 只要它非常接近、基本模型现在就会执行它。 如果可能、您能否提供 LTspice 模型、如果不是至少是 pspice 模型。 这是我正在尝试仿真的大型电路的一个阶段。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkata,

    下面是一个简单模型的副本。  它对增益、带宽、噪声、输入偏移电压和输入偏置电流进行建模。  此模型后面是一个功率点、该功率点展示了用于验证这些规格的仿真。

    e2e.ti.com/.../ina2141_2D00_simple_2D00_model.TSC

    e2e.ti.com/.../ina2141_2D00_simple_2D00_model.pdf

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    艺术