This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:INA220BIDGST

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255152/ina220-ina220bidgst

器件型号:INA220

我们计划为我们的项目大量购买以下提到的器件。 所以、我需要一些详细信息、请详细说明。

  1. 需要多少面积才能储存9000数量的器件( INA220BIDGST )? 请同时告知包装。
  2. 此器件是否有任何存储要求? 如有、请提供。
  3. 该器件会如何随着时间的推移而性能下降? 或者、是这样吗?
  4. 它是密封的吗?

我们正在等待您的回复、因此我们只下订单。 请尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带有 T 后缀的 OPN 位于一个小卷带上。 (考虑改用大卷带。) 有关卷带及其盒的尺寸、请参阅数据表的第36/37页。

    如封装信息表中所示、此器件具有 MSL 等级2。   有关详细信息、请参阅 MSL 等级和回流焊曲线应用报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     T 命名为 INA220BIDGS、每 条磁带发运250个部件。 封装尺寸为:366.0(mm) 宽度:364.0(mm) 高度:50.0(mm),9000个零件时,这将是36个封装,总  长度:366.0(mm)  宽度:364.0(mm) 高度:1800(mm)

    我同意 Clemens 您可能想订购更大的卷带(R 表示法)、每个封装/卷带运输2500个器件。 封装尺寸为 长度:366.0 (mm)、            宽度:364.0 (mm)、高度:50.0 (mm)

    MSL 2等级表示打开干燥包后、在恒定30°C 和60%湿度下、部件的车间寿命为1年。  

     部件以密封干燥包装发运、干燥包 内装有干燥剂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joseph 和 Clemens、  

    感谢您提供的信息。 另请回答以下问题:  

    该器件会如何随着时间的推移而性能下降? 或者、是这样吗?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    零件符合行业可靠性标准。 下表显示了我认为可能相关的资质、有关器件的完整资质列表、请参阅链接:   质量、可靠性和封装数据下载| TI.com