This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:REF 引脚的处理

Guru**** 2557500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255208/ina214-treatment-of-ref-pin

器件型号:INA214

团队成员

 我来问一下 REF 引脚的处理方法。

我们是否可以通过在下图中所示的 REF 引脚旁路电容器打开或连接到 GND?  

此致

达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REF 引脚需要与基准电压的低阻抗连接。 如果该引脚开路(并且电容器为直流电压开路)、则 IN+为基准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ladish

    感谢您的答复。

    在使用电容器的情况下、如果使用如下图所示连接到 GND 的电容器、这是不可接受的?

    此致

    达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容不会阻止 REF 引脚上的电压变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tatsu,

    正如 Ladish 所说、如果您只是将一个电容器连接到 REF 引脚、则该引脚不会保持为已知的固定电压、因此 INA214不会产生有用的输出电压。 您基本上会使用一个电荷桶使 REF 引脚悬空、REF 引脚上的电压在很大程度上取决于从器件流入电容器的电流。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·戴维斯

    INA214可轻松地将 REF 引脚连接至 IN+、如下图所示?

    *IN+引脚的电压输入将出现波动。

    此致

    达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如原理图中所示、在连接基准引脚的情况下、器件将正常工作。 请注意、输出电压应保持在器件的线性范围内。 如果输出电压被驱动过高或过低、器件将"导轨"、而放大器将饱和、之后需要一些时间才能恢复。

    在我看来、您好像在使用诸如运算放大器之类的器件、我想问一下您为什么不在您的应用中简单地使用双路运算放大器?

    假设您提供的电路、我计算出的增益近似为1.056、约比单位增益高5%。

    如果我可以提供更多帮助、请告诉我、

    列维德弗里斯