This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF353:[案例:710026]技术数据查询

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1014, LF353, MC1458, PGA204, LT1013, LM211, LP211, LM239, LM3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257069/lf353-case-710026-technical-data-inquiry

器件型号:LF353
主题中讨论的其他器件: MC1458、 PGA204、 LT1013、LT1014 、 LM211、LP211、 LM239、 LM3302

[案例:710026]技术资料查询

 我们的客户与 SiliconExpert 签订了合同、为了准确性和合规性目的与他们的供应商合作。

如果这些器件"已淘汰"且不再供应或"不是有效器件型号"、请阐明"未找到材料"的含义? 如果无效、请向我们提供正确的器件型号。
LT1014DDWRG4
LF353DRG4
LT1013DIDRG4
LT1013DIDE4
LM3302DRG4
PGA204AUG4
LP211DRE4
LM239PWRE4
LM211PWRG4
MC1458DRE4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:  

    客户是否确认这些是正确的可订购产品并且是在某个时候购买的? 我能够查看 LF353DR E 4、 LF353 DG4 和 LF353 DE4  但-DRG4无器件型号。 同样、 MC1458DR G 4和 MC1458 DE4、 但未  MC1458DRE4.  

    如需了解当前所有可订购的器件型号、请参阅"订购和质量"下的产品页面、页面中会显示哪些是有效器件型号:  

    我们针对 LF353和 MC1458的-G4和-E4型号已停产、客户应收到产品停产通知。  

    此外、我们的 GPAMPS 团队只能评论 LF353和 MC1458的状态、因为它们属于我们的产品系列、但对于其余的部分、它们属于 PRAMPS 和 CMPS 团队、因此他们需要对它们进行评论。 你可以创建一个分离部分的新线程(见下文)、或者在解决我们的部分问题后、将该线程的负责组织转交给下一个团队。  

    LT1014、LT1013、PGA204 > PRAMPS

    LM3302、LP211、LM239、LM211 > CMPS  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利