This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA202:使用 OPA202进行设计

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1256635/opa202-designing-with-opa202

器件型号:OPA202

团队、您好!
我不熟悉模拟电路
我一直在阅读运算放大器 OPA202的数据表。

我认为每个信号都应该有参考。
但我没有看到运算放大器的输入或输出信号的任何参考。
此外、如果我为运算放大器提供+15V 和 GND、则电流返回路径将通过 OPAMP 的 V-引脚。
但是、如果我们在运算放大器的 V+和 V-引脚上提供双极电源(+/-15V)、那么返回路径是什么?

正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    我们有许多用于了解运算放大器的资源;最好从 TI 高精度实验室开始:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps1.html

    关于双电源或单电源情况下的电流流动情况、您可以在此处找到培训:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps1.html

    通常、放大器的大多数内部电流源都连接在正电源和负电源之间、因此放大器偏置电流将从 V+流向 V-。  但是、如果有任何负载连接到放大器、则电流可能从正电源或负电源流向输出、具体分别取决于放大器是拉出还是灌入。  

    关于参考问题-标准运算放大器没有特定的"GND"参考、系统"GND"对于放大器毫无意义。  为了确保正确配置放大器、需要相对于电源电压考虑输入电压和输出电压。  例如、OPA202 输入电压需要降至低于负电源1.5V 和低于正电源1.5V 范围内:

    输出电压相似;您可以从 AOL 规格中找到这个值;为了实现高开环增益(AOL)、那么输出电压需要比负电源高1.25V、比正电源低1.25V。

    希望这有助于澄清您的问题。

    此致、
    迈克