This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1411-Q1:输出具有290kHz 的纹波、会发生什么情况?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1411-Q1, AMC1411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257189/amc1411-q1-output-has-290khz-ripple-what-is-going-on

器件型号:AMC1411-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1411

我正在将 AMC1411-Q1用于 HV 电池检测应用。  AMC1411的输出馈送到 ADC 以及用于检测过压情况的模拟比较器电路。

我注意到、在使用差分探头测量 AMC1411的输出时、信号在270kHz 至290kHz 的频率下发生振荡。

我没有看到 AMC1411的输入信号上出现290kHz 振荡。  我也看不到 VDD 电源线上290kHz 的振荡。

有人知道为什么输出看起来像这样吗?

下面是我绘制的一个示波器图...

通道1是接入 VDD1和 VDD2的台式电源的5V 线路

CH2是 AMC1411的 IN 引脚(通过电阻分压器馈送30Vdc)

CH3是使用差分探头测量的 OUT/OUTN。

NOE:在这个示波器图中、在我的设计中、AMC1411的输出与 ADC 或比较器电路断开(为了隔离变量)

此子电路的原理图(基本上复制自应用手册)

感谢您的任何反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我们输出的电容驱动强度可能会导致振荡发生。 尝试增加串联电阻器 R28、R29或移除/降低 C61。  

    有一个以625kHz 频率运行的内部斩波器、如果不进行差分采样、则您需要调整截止频率以使该信号衰减。  

    用户指南中提供了示例输出滤波器: