This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:如果 INA317电源为+2.5V 和-2.5V、则输入信号是否能超过(V+)+ 0.3V?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257612/ina317-if-the-ina317-power-supply-is-2-5v-and--2-5v-can-the-input-signal-exceed-v-0-3v

器件型号:INA317

大家好、

如果 INA317电源为+2.5V 和-2.5V、则输入信号是否能够超过(V+)+ 0.3V?

DS 指出、如果 输入信号电压超过电源0.3V、则输入信号电流必须限制为小于10 mA、以保护内部钳位二极管。 因此、 可以接受超过(V+)+0.3V 的信号电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑尔

    如果 INA317由+/-2.5V 电源供电、则比电源多0.3V、同时使用电阻器限制输入电流(IN+)意味着 VExt 比电源高300mV (例如3V)以上、但实际输入 Vin+可能比2.5V 高300mV 以下、如下所示。  这可防止对 IC 造成任何损坏。