This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4202:Vos 规格。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257317/opa4202-vos-spec

器件型号:OPA4202

大家好、

我想知道 Vos 的电源电压。
根据 Vos 技术规格中的数据表、Vs 的额定电压为+/- 18V。
这可被视为采用单电源时36V 的测试规格吗?


此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;±18V = 36V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    OPA4202 Vos 规范采用 ±18V 电源、输入共模电压 Vcm = Vs/2 = GND、或在中间电源设置共模电压。

    这相当于使用单极+36V 电源、并设置输入共模电压 Vcm =+18V。

    谢谢。此致、

    路易斯