This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181-Q1:电流检测放大器基准电压问题

Guru**** 2555920 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257059/ina181-q1-current-sense-amplifier-reference-voltage-issue

器件型号:INA181-Q1
主题中讨论的其他器件:INA181

问候语:

 我们的要求是测量1-1000A 的电流范围。 我们将使用电流检测放大器 P.NO:INA181A2。对于此放大器、将电源设为5V、将基准电压设为2.5V。在这种情况下、我无法测量到低于4A 的电流。 在仿真模型时、AM 甚至还使用不同的转换时间尝试了连续斜坡信号。 我还附上了参考电路,如电流感应,4A 和400A 图表图。

我已经确定的一个问题是、当恰好使用基准电压作为 Vs/2时、会出现这种问题。

请为解决该问题提供一些建议。

提前感谢、

此致、

马尼康丹公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    在电流呈斜坡趋势的第二个图中、电流变化小于10mA、相当于 INA181输出发生<12.5uV 的变化。 另一方面、垂直满量程为5000uV、这可能是输出看起来是一条平坦的线的原因。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的答复、

    我已经将转换时间从1毫秒增加到了1。 仍将获得相同的斜坡信号。

    此致、

    马尼康丹公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    尝试绘制 VOUT - 2.5V、而不是 VOUT。 那么上图应该看起来更好。

    此致、Guang