This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:EV2400的替代产品

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25622EVM, EV2400, BQSTUDIO, USB2ANY, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1256976/usb2any-alternative-to-ev2400

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO、BQ25620 、BQ25622EVM、 BQ25622

您好!

在我最近对 EV2400工具进行的更新中、更新程序使 EV2400变砖。

我有一个 USB2ANY、想用它来替代 BQStudio。 我正在评估 BQ27320Gauge 和 BQ25620 Charger。

应执行哪些步骤来将此 I2C 芯片连接到 USB2ANY?  

我是否需要外部上拉电阻器?

USB2ANY 是否会 在 BQStudio 中被自动识别?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、不能。  BQSTUDIO 仅与 EV2400兼容。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将 TI 提供的 BQ25622EVM 与 USB2ANY 配合使用?电路板具有用于此用途的连接器。

    可以使用哪种软件来配置寄存器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、G:

    您可以使用 USB2ANY 软件对充电器的寄存器执行单独的 I2C 读取和写入。  当前没有使用 USB2ANY 的 BQ25622 GUI。

    此致、

    杰夫