主题中讨论的其他器件:INA236、INA234、 INA237
您好!
我的 TI_SCB 无法识别 INA237EVM、这两个 EVM 都是新购买的。 INV236EVM 为 SENSOR63B。
请帮我解决。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mohamed:
我曾尝试过,但没有发生任何事情(没有消息,没有警告,任何)
我通过硬件将 SCB 设置为 DFU 模式、并列出了以下过程:
条纹列表:
1.简短的测试点标签 DFU。
复位 SCB 和 LED D1已关闭。
3.它显示 SCB 已断开连接。 (这让我感到困惑。 如果断开连接、SCB 如何更新固件?)
4、这次点击"Program Device"、屏幕变灰、显示"Firmware update in progress"
5.接下来的10分钟,屏幕仍然是灰色的,上面有"固件更新"。
6.所以我关闭了浏览器,并以正常模式重新启动 SCB。
仍然无法识别 EVM、并且固件未更新。
尊敬的 Norman:
如果固件更新因任何原因失败、则需要对 MCU 进行下电上电、然后 MCU 才能恢复工作。 您可以尝试以下操作吗?
1.在启动 GUI 之前、插入 SCB (连接 EVM)并使用测试点进入 DFU 模式(确保除 D5外的所有 LED 保持熄灭)。
2.然后启动 GUI 并关闭 README.md 弹出窗口。
-您应该会看到一个显示"No SCB controller detected"(未检测到 SCB 控制器)的框。 关闭此框。
-主页应显示"device disconnected"并带有红色图标。
3.转至 File -> Program Device...
这将会成功更新固件。
如果这些选项不起作用、我们还可以检查其他一些问题。 您要使用什么浏览器来加载 GUI? 我们建议使用 Chrome/Firefox/Safari。 另外、请确保您拥有正确的驱动器。 可能有必要查看此 E2E https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues。
如果您有任何问题、敬请告知、
穆罕默德