This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229_239EVM:TI_SCB CAN't reconize iNA237EVM

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: INA234, INA236, INA237
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1255400/ina229_239evm-ti_scb-can-t-reconize-ina237evm

器件型号:INA229
主题中讨论的其他器件:INA236、INA234、 INA237

您好!

  我的 TI_SCB 无法识别 INA237EVM、这两个 EVM 都是新购买的。 INV236EVM 为 SENSOR63B。

请帮我解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须纠正一个错误。 "INA237EVM 是 SENSOR63B"、而不是"INV236EVM 是 SENSOR63B"  

       诺曼·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norman:  

    是否弹出了任何错误? 另外、您正在使用哪个版本的 Windows? 如果您使用的是 GUI、它显示的是"TI_SCB"、而不是 EVM 的名称、则意味着 SCB 未检测到 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

     感谢你的评分

    我检查了"串行端口配置",它有一个奇怪的消息在"端口"。

    它显示为" COM3 (SCB 带 INA234_INA236 EVM、需要更新)。

    不知何故、SCB 认为它是 连接的 INA234_INA236 EVM、而不是 INA237EVM。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norman:  

    您的固件似乎尚未使用 INA237EVM 软件进行更新。 您可以通过将 TISCB 与 INA237插入并在 GUI 中运行"编程器件"功能来更新固件。  

    如果您有任何问题、敬请告知、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我曾尝试过,但没有发生任何事情(没有消息,没有警告,任何)

    我通过硬件将 SCB 设置为 DFU 模式、并列出了以下过程:

    条纹列表:

    1.简短的测试点标签 DFU。

    复位 SCB 和 LED D1已关闭。

    3.它显示 SCB 已断开连接。 (这让我感到困惑。  如果断开连接、SCB 如何更新固件?)

    4、这次点击"Program Device"、屏幕变灰、显示"Firmware update in progress"

    5.接下来的10分钟,屏幕仍然是灰色的,上面有"固件更新"。

    6.所以我关闭了浏览器,并以正常模式重新启动 SCB。  

      仍然无法识别 EVM、并且固件未更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norman:  

    如果固件更新因任何原因失败、则需要对 MCU 进行下电上电、然后 MCU 才能恢复工作。 您可以尝试以下操作吗?
      1.在启动 GUI 之前、插入 SCB (连接 EVM)并使用测试点进入 DFU 模式(确保除 D5外的所有 LED 保持熄灭)。
      2.然后启动 GUI 并关闭 README.md 弹出窗口。
         -您应该会看到一个显示"No SCB controller detected"(未检测到 SCB 控制器)的框。 关闭此框。
         -主页应显示"device disconnected"并带有红色图标。
      3.转至 File -> Program Device...
    这将会成功更新固件。

    如果这些选项不起作用、我们还可以检查其他一些问题。 您要使用什么浏览器来加载 GUI? 我们建议使用 Chrome/Firefox/Safari。 另外、请确保您拥有正确的驱动器。 可能有必要查看此 E2E https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues。  

    如果您有任何问题、敬请告知、  

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

      我已经尝试过了,但问题仍然存在。 我的浏览器是 Microsoft Edge、我也在 Firefox 上尝试过它、但它也不起作用。

    我安装了 USB 驱动程序、 sbac253a 和 TI 云代理、   感谢您的耐心和帮助。

    诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norman:

    这很奇怪。 有几件事你可以尝试. 您可以看一下器件管理器以及器件的命名方式吗? 解决方案只需将 USB 连接从 PC 正面切换到背面即可。 另外、如果您使用的是 USB 集线器、这可能会导致问题。 此外、如果您有机会、可能值得在另一台计算机上尝试、以查看设备本身是否有缺陷或它是否是软件问题。 如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!  

    穆罕默德