This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:散热焊盘接地、不是 VS-

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257177/ina851-thermal-pad-to-ground-not-vs-

器件型号:INA851

将 INA851的散热焊盘连接到接地而非 VS-是否存在问题? 数据表中说连接到最大负轨 Vs-、但没有给出任何推理原因。 我想知道在我们犯这个错误时、此器件是否会出现任何功能问题。 如果这是一个问题、只需要将焊盘悬空是否会有任何问题、或者它是否必须以某个电压为基准?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    散热焊盘必须连接到最大负电源 Vs-。  散热焊盘 必须连接到最大负电源、而不是其他电位。   几乎所有现代半导体产品都使用 p 基板工艺来实现晶体管级电路、这要求 p 基板在为 IC 供电的最低负电源电压处进行偏置。 因此、将散热焊盘(位于硅片背面)连接到任何高于(V-)的电压可能会导致漏电流在温度升高时增加-参阅下文。

    谢谢。此致、

    路易斯