This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:与 J28搭配使用?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, SIDEGIG-GUITAREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1258021/tpa3255evm-what-mates-with-j28

器件型号:TPA3255EVM

如何与 TPA3255EVM 上的 J28/J30 (音频接口板)配合使用?

而且、BTW、BOM 中关于 J28的器件型号不正确。

BOM 表示它是一个 Samtec SSQ-108-02-G-D。 这将是一个8x2连接器。

EVM 上的实际器件更可能是 Samtec SSW-114-02-G-D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    用户指南中可能存在错误、因为我们的内部构建文件包含 您提到的 SSW-114-01-G-D。 AIB 连接器用于外部板 、如 SIDEGIG-GUITAREVM、 SIDEGIG-PROTOEVM、 SIDEGIG-XOVEREVM

    此致、
    路易斯