This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:最坏情况压摆率-请求信息

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257954/xtr117-worst-case-slew-rate---request-for-information

器件型号:XTR117

早上好!  

我们打算在我们的某个设计中利用 XTR117 4 -20mA 电流环路变送器、但我们知道、3.2mA 作为典型值提供的 XTR117/us 压摆率不会具有最差的图形。 为了继续对设计进行准确的估算、我们需要一个最坏情况下的数字以避免做出错误的假设。  

这是不是我们可以尽快提供的东西?

提前感谢您的帮助和时间、  

查理·惠特利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    如您所述、数据表未指定当前压摆率的最小规格;我们无法提供超出数据表规格的保证。 对于压摆率规格的变化、保守估计为 ±30%。   

    请注意、压摆率是为 CLOOP=0、RL=0 条件指定的。 器件的电流增益与频率响应受环路中输出电容和负载电阻的影响、这在许多情况下是器件频率响应的限制因素。 请参见下图。  

    此致、

    路易斯