This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1400:回路电源应用中 IC 的静态电流

Guru**** 2968710 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1400, DAC161S997, AMC1300, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257362/amc1400-quiescent-current-for-ic-in-loop-power-application

器件型号:AMC1400
主题中讨论的其他器件: DAC161S997、 AMC1300、 AMC1200、AMC1100

您好!

我们正在使用 DAC161S997 IC 设计隔离式回路电源–20 mA 变送器。 我想通过在环路输出之间添加10E 欧姆分流器来监控电流输出的–20 mA、以测量给定电流输出是否正常。 为此、我计划使用 AMC1400隔离放大器。 请告诉我 AMC1400或 TI store 中可用于监测环路电流的其他隔离式放大器件的静态电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    此配置没有问题。  

    您的应用正在考虑的隔离电压是多少? AMC1400是我们最大额定隔离器件、具有14mm 爬电距离/间隙。 我们有采用更小封装和更低隔离等级的相同信号链器件、例如 AMC1300B。  

    器件的功耗可在电气特性表的电源部分找到。 这些器件没有像正常放大器那样提供静态电流。  

    本配套资料概述可能有助于: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164993/faq-isolated-data-converter-collateral-overview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alexander 的回复。

    我想从同一发送器设计中获取4 -20mA 电流输出的反馈、并在发生故障时确定故障情况。 我在整个设计3 mA 的电流受限、因为这是2线回路电源变送器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认 ME IDD1和 IDD2是否仍是 AMC1300的功耗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    是的、IDD1和 IDD2是器件的连续功耗。  

    这些器件专用于需要通过隔离来保护人员或其他电路的高电压应用。 -20mA 与您的控制器之间的电压电势是否存在很大差异?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压电势仅为0.4伏至2.0伏、但我们具有微控制器的隔离式4 -20mA 电流输出部分、因此、在获取同一环路反馈的同时、我们想将其用作一种隔离器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    在这种情况下、诸如 AMC1100或 AMC1200的器件应该就足够了。  

    AMC1400用于高达10kV+的瞬态电压!