This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7731:了解输入偏置电流方向

Guru**** 2823825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257392/lmp7731-understanding-input-bias-current-direction

器件型号:LMP7731

您好!

根据 LMP7731输入偏置电流的下图、我希望确保了解这些电流的方向。

默认情况下、是否将电流方向视为进入(+)和(-)端子?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅图44:

    在电源附近的极端输入电压下、消除电路无法工作、并且基极电流流入输入端(高电压)或从输入端流出(低电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    接下来的问题是、I_BIAS 消除电路中的这些电流源、当输入远离电源轨时、它们为 NPN 晶体管对提供偏置。 但是、如果输入电压较高、那么它是不够的、电流开始流入 IN+和 IN-端子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 (当输入过高时、电流源不起作用、并且所有基极电流必须流经输入引脚。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增加我的两分、由于输入偏置消除方案并不精确、并且可能会超过或低于补偿 NPN 输入晶体管所需的实际基 极电流、因此 LMP7731线性输入电压范围内的电流的实际方向可能为任一极性、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您的意见、对我来说这是一个很有意义的结果。

    在我的应用中、我可以看到、当我的输入接近正轨时、更多的电流开始流入输入、并且出现了一些偏移。

    但现在一切都很合理。

    感谢您的支持。