This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9164:SO# 944207 -每个客户的部件不可焊接...

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257395/tlv9164-so-944207---per-customer-the-parts-are-not-solderable

器件型号:TLV9164

您好!

您能否就客户有关运算放大器  TLV9164IPWR 的问题提供建议?

客户表示:  "引脚褪色、无法焊接"

客户焊接详细信息:

回流焊曲线附了双电源、但我不确定您是否可以将其打开。。。。

e2e.ti.com/.../33273307.4_2D00_001_2800_ME02071052_2900_.pdf

焊锡膏是无铅的"免清洗"焊锡膏配方、无卤化物。
微型合金合金由 SnCu0.7Ag1.0NiGe 组成。

我们发运给客户的部件 的生产日期代码为2222、并且来自批号: 2439849MY2

此批次是否存在任何已知问题?

非常感谢你

此致

阿德南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adnan、  

    您在帖子中包含的图片未显示在报告中。 客户能否分享显示器件型号的完整图片? 我之所以提出这个问题、是因为它看起来比 PW 封装引脚更像是接头连接。  

    此外、我通过翻译工具查看了随附的文档、并将其与我们的现有文档进行了比较:  

    MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)

    红线似乎与行业标准很匹配、但蓝线看起来斜率要明显更陡:  

    据我了解、测试中使用的回流焊曲线可以是红色和蓝色之间的任意值、不符合以下条件:
    "从 TL 上升到 TP (不得超过3°C /秒)"和"从 TP 到 TL 的冷却速率(不得超过-6°C /秒)"

    因此、我建议客户根据文档中讨论的参数调整其焊料回流曲线。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳