This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:TLV9002输出短路电流与电源电压特性间的关系。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257763/tlv9002-tlv9002-output-short-circuit-current-vs-supply-voltage-characteristics

器件型号:TLV9002

在10ºC μ A 温度和3.5V 电源电压下、TLV9002的输出短路电流是多少? 另外、增益为40ºC μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    我可以在实验室对其进行测试、但它不会是特征数据、而只是几个样本。 我将尝试在中部时间今天完成这项工作、但可能是在明天、我才能发送数据。  

    出于好奇心、您为什么想要看到低温下的输出电流、而不是温度较高的输出电流?   

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    提醒一下、这是样本数据、而不是特征化数据。  

    如果您有任何问题、请告诉我。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前在电路中使用的是 TLV9002。 我希望检查它在-10度时的行为。 它应该在预期限值范围内以-10度运行。 我需要不同工作温度下的输出电压与短路电流特性。 我在下面给出的示例图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    感谢您的解释。 那么、我提供的数据应该能满足您的需求。 如果没有,请告诉我。  

    此致、  

    R·克利夫