This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6521:无输出

Guru**** 2681405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251740/lmh6521-no-output

器件型号:LMH6521

我想使用 LMH6521的两个独立放大器来集成和设计 DIP 开关可调节放大器。 但在设计之后、信号可以从 OUTA 和 OUTA 输出、然后连接到 INB+和 INB-、但在同一电路中、信号不能从 OUTB+和 OUTB-输出。 当我断开 A 电平并将信号直接连接到 INB+和 INB-时、则无法获得输出。 您能帮助我了解一下原理图的设计在哪些方面不合理吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../LMH6521DVGA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      根据我的描述、您可以获得通道 A 上的输出、而不是通道 B 上的输出、即使您隔离了两个通道也是如此。 我是对吗?

    如果是、您可以在原理图中向我显示将信号连接到 INB+和 INB-的路径?

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

     可以。 我使用了两根飞线来连接 TINA-/+和 INB-/+,和通道 A。(使用示波器测量 A 的输出)

    祝你一切顺利。

    晴天

    e2e.ti.com/.../3582.LMH6521DVGA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

     是使用并行还是 SPI 进行增益控制位。 我怀疑通道2已以某种方式禁用。 为了确认这一点、您可以检查+5V 电源上的电流读数吗? -它应该接近230mA

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hruday:

      我使用并行模式。 根据您的提示、我在210mA 电流下测试了+5V 电源。 顺便说一下、虽然 OUTB+/-引脚没有信号输出、但可测量该引脚的电压为4.4V、但是否可以将通道2分解? 奇怪的是、两级电路设计是对称的、工作条件应该是一样的。 我们期待着你的觉悟。

    您的,

    晴天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、
      感谢您确认+5V 电流。 210mA 看起来正常。 绕过通道 A 时、您是否移除了 R32、R33、R28?

    由于我还没有答案、您能否检查数字引脚(A1-A5、B1-B5)上的电压并查看它们是否符合预期

    此外、您在输入和输出上使用的变压器是什么?

    为缩小范围、我建议移除 R32、R33、R28、R34、R35。

    您能告诉我 INB+/-振幅和频率上的信号(在器件附近探测时)。

    谢谢。此致、
    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hruday:

      首先、  绕过通道 A 时已经移除了 R32、R33。其次、我确信数字引脚上的电压符合预期。 第三、变压器是 TC4-1W+、其实我去除了 R32、R33、R28、L4、L5、R30、R31,、我不确定那是否也可以。

      信号 为336mV、5MHz。

    您自己的、

    星期日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

      感谢您的投入。 需要安装 L4、L5来将输出偏置至 GND。 我不确定您是否在安装了电感器时测量了输出。

    这是我的最后一步。 我将尝试在实验室设置中重现此设置、但至少需要2周时间、因为我需要订购一个 EVM。

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

      感谢您的答复。 如您所说、我还在安装 L4、L5时测试了输出、但再次无信号。 非常感谢你对我的问题的关注,并祝你工作愉快。

    此致、

    晴天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

       在检查过原理图中还有其他一些问题后、

    OUTA - INB 路径中没有交流耦合电容。 LMH6521的输入端具有2V 至3V 直流偏置电压、但输出在通道 A 上偏置至 GND。因此、将 OUTA 与 INB 连接是此处的一个问题。  首次通电时、可能会损坏电路板上的器件。

    2.所附的示意图是完整的还是部分的。 我问的原因是我没有看到任何地方连接的 OUT+和 OUT-网络。

    要调试电路板上的一切是否都符合预期、首先让我们从直流开始、移除必须安装的 R30、R31、R32、R33和 L2、L3、L4、L5、然后在+5V 电源开启时测量通道 A 和通道 B 上的输入和输出直流电压。 请注意、您无需为该实验提供输入信号、

    此致、
    赫鲁迪


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hruday:

      很抱歉这么晚才回复。 我调试了您的评论。 移除 R30、R31、R32、R33后、测试的 A 和 B 通道的输入直流电压为2.447V、A 和 B 通道的输出直流电压 约为0V。 这是否正常?  另外、由于我的疏忽、我为您提供了未更新的原理图、通过检查 PCB、OUT+和 OUT-NETNAME 连接到差分转单模块。

    此致、

    晴天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

       输入和输出电压看起来良好、因此器件未损坏。 那么、在不改变任何板上组件此状态的情况下、您能否通过分别在输入端提供交流信号来检查输出? 您需要通过两个步骤来检查两个放大器。 现在、您应该在两个插入器上看到输出、因为两个通道都是对称的

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hruday:

      感谢您的患者指导、无输出问题已得到解决。 但现在出现了一个新问题、输出信号失真。 图1中显示了信号发生器设置、示波器显示出严重的失真。 我尝试使用0.1uF 的电容器替换 R34、R35、失真仍然存在。 示波器显示了下面两幅图中所示的结果。

     e2e.ti.com/.../2c9cc81dfd7974c02024f470d59d79b7.mp4

    此致、

    晴天