This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:INA 理论上不像数据表那样实际工作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA848, INA849, INAEVM-ALT-SO8

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1258109/ina849-ina-not-working-practically-as-per-datasheet-in-theory

器件型号:INA849
主题中讨论的其他器件:INA848INAEVM-ALT-SO8

我为一个项目选择了 INA848 IC 仪表放大器、以获得其数据表中符合我要求的以下独特功能。
-输出振幅与频率间的关系图- 0到5Vpp @500kHz 电源轨为+/-5V (数据表第13页)
在+/-15V 电源轨下、甚至可以在0至12Vpp @500kHz 范围内正常运行
-增益1
-转换率: 35V/us
- CMRR:62dB @500kHz

我的项目应用需要满足以下要求:
-输入恒定频率: 500kHz
-输入振幅: 4 - 5 Vpp
-放大器增益:单位增益(在需要时具有可变增益)
- CMRR:良好
-良好的转换率

数据表: www.ti.com/.../i...15411&ref_url=https://www.google.com/

当我在试验电路板上进行实际测试时、我已经在该 IC 中观察到以下限制。
-在电源轨设置为+/-5V 时,输出正弦波形在输入为2.5Vpp @500kHz 时开始失真,尽管数据表提到输出 Vpp 可高达5Vpp @500kHz
-当我使用+/-15V 电源轨进行测试时,IC 会变得非常热,我觉得它会被烧坏,所以我猜当 IC 过热时,它会有缺陷。 似乎与数据表不匹配。 在数据表第13页提到、在+/-15V 电源轨、500kHz 时、输出可达到12V pp、但当我开始将电源轨从+/-5V 增加到+/-5V 时、IC 开始变得过热

请协助我。 测试设置过程中是否有错误操作? 我已多次检查连接、但每次都能得到相同的结果。 使用两种不同的 IC 对其进行了测试、结果相同。

非常 感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    我假设您指的是职位标题中所示的 INA849、上面说明中的 INA848是一个拼写错误、因为您需要的增益=1V/V、而 INA848具有2000V/V 的固定增益。   如果情况不是这样、请告诉我。

    1)为确保我们了解您的电路、请发布完整的原理图。  基准引脚电压是多少?

    2) 2)此精密器件可在具有最佳电路板布局的定制 PCB 板上或使用 INA 评估板进行测试。 建议使用 INAEVM-ALT-SO8评估模块测试器件、以简化设置并避免与试验电路板相关的潜在问题:

    INAEVM-ALT-SO8  -采用 SO-8 (D)封装且具有备选引脚排列的仪表放大器评估模块

    3) 3)此帖子描述了500kHz 时4-5Vpp 的信号振幅。  信号的输入共模电压相对于 GND 是多少?

    INA849是一款仪表放大器。  仪表放大器可支持的最大差分电压取决于输入共模电压、V+、V-电压电源、仪表放大器增益和 INA 基准引脚电压。 "仪表放大器的 Vcm 与 Vout "是一款用于验证仪表放大器是否处于其线性区域内的工具。 "Vcm vs. Vout"软件工具考虑了每个内部放大器的输入和输出限制、并显示了一张系统级图、其中显示了线性输出范围是输入共模电压的函数。

    您可以在以下链接中下载模拟工程师计算器并导航到"INA Vcm 与 Vout 选项卡"以检查 INA849输入和输出电压范围。  在 GUI 中、您需要输入电源电压、基准电压、增益和输入共模电压。  该计算器会显示输出电压范围与输入共模电压 Agne 的关系图。  "仪表放大器的 Vcm 与 Vout "选项卡上的"帮助"按钮提供更详细的说明。

    www.ti.com/.../ANALOG-ENGINEER-CALC

    如下面的 Vcm 与 Vout 结果所示、在使用 G=1V/V、VREF=0V、VCM-0V 和 ±5V 电源配置器件时、支持的最大和最小输出电压仅为±4.8V。

    谢谢。此致、

    路易斯