This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:V offset 基准电压

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1258751/ina240-q1-v-offset-reference-voltage

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240

您好、专家!

根据 INA240-Q1数据表中的表、我们发现在计算中 Vos_ref 的典型值为0uV。 我们是否需要考虑 Vs 和 Vref 的精度? 我们需要考虑 Vs 和 Vref 上的误差、我们应该如何进行该计算? 如果我们考虑它们、总误差可能非常大。

Br

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    数据表的表8-3中的下一个示例显示了如何考虑 RVRR。 如果您的 VREF 配置除了分离 VS 以外的任何内容、您可以使用这个示例作为指南。

    当使用½ μ V VS 作为基准时、只需向 INA240的输出添加½ μ V 的电压差(不准确增量、而不是整个 VS)、就可以考虑到 VS 精度的影响。

    区分以输入为基准的误差源和以输出为基准的误差源非常重要。 例如、VS 导致的基准误差需要除以器件增益、然后与通常以输入为基准的其余误差源合并。

    此致、Guang