This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:TINA 微型模型似乎不正确。

Guru**** 2509075 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1258692/tlv3501-tina-micro-model-seems-incorrect

器件型号:TLV3501

大家好、

TLV3501的 TINA 微型模型似乎不正确。 仿真电路只能在单电源供电时正常工作。 如果此电路由诸如+/-2.5V (SD 连接至-2.5V)的双极电源供电、则无法工作。

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您可以试试这个模型吗? 这现在应该起作用。 我将在产品文件夹中修复它。 感谢您的关注!

    e2e.ti.com/.../TLV3501.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、它现在可以正常工作。

    但 我还有另一个问题:一旦超过电源轨的输入信号超过0.2V、即使输入电流受到限制、输出的行为也可能异常(反相)。 这是真实器件的真相吗? 还是仅仅是微处理器模型的问题?  

    此致、

    约翰

    e2e.ti.com/.../Zero-Cross-detect.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    仅对于模型、当输入超出共模范围时、输出将浮动至1/2 Vs。 实际器件中并未发生这种情况。  

    对于实际器件、我不确定输出中会发生什么情况、但我们建议 按照您提到的方式限制输入的电流、或不要超出输入范围