This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:查询 I2C 引脚的输入电容规格

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1258879/ina237-enquire-input-capacitance-spec-of-i2c-pins

器件型号:INA237

您好!

我可以介绍 INA237AIDGSR I2C 引脚的输入电容规格吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我们器件的输入电容通常约为3pF。 请参阅 此相关帖子 以供参考。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯