This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001-Q1:如何获得 TLV9001QDBVRQ1的负载容量

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1258263/tlv9001-q1-how-to-get-the-loading-capacity-of-tlv9001qdbvrq1

器件型号:TLV9001-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9002

您好,

如何  从数据表中获取 TLV9001QDBVRQ1的负载能力,Ω、如果 合适、则 为输出电压添加下拉5.1Ω  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿志国、

     我不确定您为什么要在输出电压上添加5.1 Ω 下拉电阻。 您是否在尝试驱动5欧姆的负载? 如果是、您可以减小器件的输出摆幅。

    您能否分享一下原理图、让我对电路有更好的了解、以便我用更完整的信息进行评估? 如果是、请提供电源电压值以及预期的输入和输出。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry

    我想让 Vout 为0V ,  原理图如下  

    LM2904BQDGKRQ1 将由 TLV9002QDGKRQ1替代

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿志国、

    根据输出电流的不同、TLV9002已经能够摆动到非常靠近电源轨的位置。 我假设有一个100欧姆的串联输出电阻器、所以输出电流不是很大。

    我认为您根本不需要 R1449。  

    此致!
    杰瑞