This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:如果将+IN 端口的 V+上拉高一个电阻器、它可以使输入失调电压偏移吗?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA991, LM321, TLV07, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1258804/lm321-if-pulling-high-a-resistor-to-v-at-in-port-can-it-offset-input-offset-voltage

器件型号:LM321
主题中讨论的其他器件: TLV07OPA189、OPA991

你(们)好!

在 LM321的数据表中、输入失调电压通常为2mV。 这是否意味着+IN 需要比-IN 高2mV? 或者、-IN 可能需要比+IN 高2mV 的电压? 那么、延伸的问题是在+IN 处拉高、对还是错?

此致

陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以沿两个方向运行。 不保证典型值;失调电压可能高达−7mV、因此在具有负反馈的电路中、+IN 可能比±IN 高或低7mV。

    通常、电阻器无法产生固定的失调电压、因此您需要更复杂的电路、并且您必须校准每个电路板。 最好使用失调电压较低的运算放大器、例如 TLV07、OPA991或 OPA189。