This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:替换 ZXCT1030N8TA

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1256951/ina381-replace-zxct1030n8ta

器件型号:INA381

您好  

请帮助提供合适的产品来替代 ZXCT1030N8TA、需要 P2P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    我们唯一与 ZXCT1030N8TA 相当的器件是 INA381、但它不是 P2P。

    我认为  ZXCT1030N8TA 是一款停产器件。 这是用于新设计还是仅用于替换现有设计?

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis

    感谢您的帮助

     客户需要 P2P 器件、因为布局无法更改。 请重新检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    我们没有 ZXCT1030N8TA 的 P2P 替代品。 最接近的替代器件是 INA381。

    谢谢。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis

    明白了,谢谢